结果:找到"100G光模块 QSFP28 CFP2 CFP4",相关内容1000条
  • 最全面的100G光模块封装类型汇总
  • 随着数据通信和电信传输技术的快速发展,光网络信息容量激增,高速带宽的100G光模块的现状及标准是光通信领域的一大研究生产热点。当前数据中心的应用正处于100G光模块高速发展的时期。2010年,100G光通信技术标准就已在ITU-T(国际电联)、IEEE、OIF获得通过。三大标准组织依次规定了100G线路侧、用户侧以及Interworking的100G技术标准。随后在全球运营商的广泛关注和推动下,产业链各环节(光模块、光传输设备、路由器设备、测试仪表)纷纷快速推进100G的商用化进程。下面易天光通信就给大家分别介绍下100G光模块都有哪些吧。一、100GQSFP28系列光模块100GQSFP2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 CFP2 CFP4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-23 17:03:00
  • 100GQSFP28LR4光模块简介及应用
  • 近些年来,随着用户的需求和数据中心的发展,低速率的光通信产品已经不能满足日常的数据传输需求。光模块的数据传输从10G、25G、40G等提速到现在的100G、200G甚至400G。目前市场上的100G光模块封装有CFP、CFP2、CFP4和QSFP28,其中QSFP28光模块因为体积更小,可以插入更高密度接口的交换机,所以QSFP28封装是100G光模块的主流方案。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100GQSFP28LR4光模块。100GQSFP28LR4光模块简介100GQSFP28LR4光模块采用QSFP28封装,双LC接口,通过搭配单模跳线OS2最高传输距离可达10KM,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-08 15:31:00
  • 100GQSFP28PSM4光模块的介绍及其应用
  • 网络带宽需求的增长推动了数据传输速率的发展,如今40G速率显然已经不能满足数据传输的需要,于是100G就在这种背景下诞生了。在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100GQSFP28PSM4光模块作为更具性价比的100G数据中心解决方案,下面易天光通信就给大家介绍下什么是100GQSFP28PSM4光模块吧。一、100GPSM4标准是什么?在介绍100GQSFP28PSM4光模块之前,我们先来了解下什么是100GPSM4标准。100GPSM4标准是一种多源协议(MSA),制定的目的是在IEEE100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,是专门...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 14:22:00
  • QSFP-100G-ER4光模块介绍及应用
  • 随着互联网、云计算和大数据等产业的加速发展,100G传输产品应用越来越广,长距离的需求也随之增多。对于长距离传输应用场景,传统方案需要采用DWDM设备来增加传输距离,其组网复杂,需要额外的设备费用,维护成本较高,而使用100G-ER4模块可以简化传输网络,减少了中继设备,降低了维护成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下符合QSFP-100G-ER4标准的光模块介绍。1、QSFP-100G-ER4光模块QSFP-100G-ER4模块采用可热插拔的QSFP28封装,单模,中心波长为1295、1300、1304、1309,双LC接口,工作温度为0°C~70°C(商业级),最大速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-100G-ER4 QSFP28 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-29 11:21:00
  • 100GCWDM4光模块,数据中心的“宠儿”
  • 据CNBC网站报道称,近日,阿里巴巴在英国伦敦开设了两个数据中心来扩展其在欧洲的业务。其中,应用于阿里数据中心的100GCWDM4光模块,也是微软,谷歌和Facebook等大型企业数据中心应用的必选产品,此款产品在数据中心的广泛应用使其成为了满足数据中心发展的主流产品。本文易飞扬Gigalight将会为大家解读100GCWDM4光模块相比其他100G光模块在数据中心应用中的显著优势,以及100GCWDM4光模块为何会成为数据中心应用中的主流产品。以下将100GCWDM4光模块与100GPSM4,100GLR4,100GCLR4光模块进行对比来分析。100GPSM4光模块VS100GCWDM4...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 CLR4,100G CWDM4,100G PSM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-23 15:38:00
  • 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
  • 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4 100G QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
  • 技术解释:100G-SR4CFP4光模块
  • 互联网、数据中心的高速发展,100G光模块产品也随之应用越加广泛。100G光模块产品的封装有QSFP28、CFP、CFP2、CFP4的等等,光模块速率也从前些年的10G发展到现在的25G、100G等等。100G数据通讯技术的核心在于光模块,100G数据中心用的光模块针对不同的应用场景和传输距离具有不同方案标准.下面,要和大家解释的是100G-SR4CFP4光模块。随着40Gb/s密集波分光传输系统在运营商核心光网络的广泛应用,基于标准化的密集波分光通信模块赢得了光通信业界的高度兴趣和市场的广泛接受,100G客户端模块为CFP(外形封装可插拔)模块,是一种可以支持热插拔的模块。由于CFP光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-24 15:54:00
  • 推荐:100GQSFP28光模块产品数据连接解决方案
  • 数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100GQSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。市面上光模块的产品有很多,而100GQSFP28家族产品中,包括:100GQSFP28光模块,100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28DAC高速线缆。100GQSFP28光模块诞生100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-10 15:02:00
  • 详细介绍:100GQSFP28光模块性能参数
  • 光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。光模块的封装有多种,有早期的1*9、GBIC;到现在比较流行的CFP、QSFP28等光模块封装。光模块的速率也155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G发展到现在的100G、200G甚至400G光模块了。今天,小编给大家分享的是100GQSFP28光模块。100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-08 14:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: